之前在公司的产品上用过NXP的51系列的单片机,也使用过LPC800的开发板,感觉使用很方便,这次看到LPC54608开发板的活动,特来申请一个来学习,有机会也方便用在项目里。
想做一个简易的示波器+逻辑分析仪:
利用LPC54608自身的ADC完成模拟信号的采集,IO口做数字信号的采集,在LPC54608开发板的液晶屏上把波形显示出来,也可以利用开发板的以太网接口或外加WiFi模块将采集的数据传输到PC,在PC上显示并分析波形。PC端上位机软件用VC做。简易示波器可以实现最基本的电压的显示,简单的波形的显示等等。逻辑分析仪可以分析速度不太高的红外遥控、IIC和SPI的信号。
做过的LPC项目:#中国用户论坛#分享一个基于LPC824的USB电量计