LPC55xx系列的MCUXpresso SDK使用FLASH API来实现FLASH驱动。 一些用户在执行如下FLASH写操作时可能会遇到如下的问题:
status = FLASH_Program(&flashInstance, destAdrss, (uint8_t *)s_bufferFF, 8);
|
执行完上述代码后,对应的地址区间数据没有变化,写入失败,返回错误代码101,如下图所示,
错误代码101看上去有点陌生,这在之前的LPC产品中并不常见,我们在用户手册中搜索FLASH driver status code,可以查找到错误代码101为FLASH 对齐操作错误(Alignment Error)。
对齐操作错误是什么?我们先来看程序是如何对FLASH_Program函数进行定义的。 FLASH写函数定义如下:
status_t FLASH_Program(flash_config_t *config, uint32_t start, uint32_t *src, uint32_t lengthInBytes);
新用户经常会忽略掉用户手册中对于这个API的介绍“the required start and the lengthInBytes must be page size aligned”,这句话的意思是在执行FLASH_Program函数时,写入的起始地址和数据长度必须512字节对齐,所以如果我们把代码
status = FLASH_Program(&flashInstance, destAdrss, (uint8_t *)s_bufferFF, 8);
更正为
status = FLASH_Program(&flashInstance, destAdrss, (uint8_t *)s_bufferFF, 512);
FLASH_Program函数就可以运行成功。
请注意:在2.6.x版本的SDK中,FLASH_Program函数的注释将参数的起始地址和数据长度错误的表述为字对齐,2.7.0版本的SDK已经对注释进行了修正。即使你想要操作一个字节,lengthInBytes也是512字节对齐。
最后:建议用户在遇到关于FLASH API操作失败的相关问题,一定要查看用户手册中的FLASH驱动状态码,我们可以从UM11126中的第九章节FLASH API部分找到它,如下图所示。