emWin是否支持亚洲/俄罗斯/希腊或其他语言的字体?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

emWin是否支持亚洲/俄罗斯/希腊或其他语言的字体?

2,780 次查看
lpcware-support
Senior Contributor I

基础软件支持多种不同的字体,如:4*6,6*8,6*9,8*8,8*9,8*16,8*17,8*18,24*32,以及像素高度为 8,10,13,16的均衡字体。可以方便的链接进自定义字体。只有应用程序中用到的字体被实际链接进最后的可执行文件中,因此保证占用最小数量的 ROM。字体分别在X和Y方向上完全可伸缩。提供可用的字体转换工具;任何宿主系统(如微软windows系统)上的可用字体均可以经转换后使用。

标签 (1)
标记 (1)
0 项奖励
回复
0 回复数