PORT口配置为GPIO模式的时候,是推挽输出,还是开漏输出?

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

PORT口配置为GPIO模式的时候,是推挽输出,还是开漏输出?

2,527 Views
holyhan
Contributor I


请问:

我看手册中,PORT配置寄存器中可以配置上拉或下拉电阻,这是干什么用的,当配置模式为GPIO的时候,那么输出形式是推挽还是开漏,最大输出电流是多少?最大输入电流是多少?

非常感谢知道的指导以下。

Labels (1)
Tags (2)
0 Kudos
Reply
3 Replies

1,940 Views
Paul_Tian
NXP Employee
NXP Employee

你好。

除非特殊注明的GPIO,一般的GPIO都是推挽式的。

最大输出电流和最大输入电流根据不同的产品会稍有不同,具体请参考相应产品的技术手册。谢谢。

希望我的回答可以帮助到你。

1,940 Views
holyhan
Contributor I

如果都是推挽输出,但是我在KL16Z手册里的第6页看到了有提到开漏输出,所以有点糊涂了,是不是PORT口本身是开漏,可以通过寄存器配置内部上拉或下拉,但是配置称GPIO模式的时候,pin脚输出就变成推挽的了?


0 Kudos
Reply

1,940 Views
Paul_Tian
NXP Employee
NXP Employee

你好。

本身GPIO的功能就是可以配置的。如果你把GPIO配置成OD的话,那么GPIO本身就没有驱动能力了。但是你如果没有使能驱动的功能的话,GPIO就是推挽输出的。

希望我的回答可以帮助到你。 谢谢。

0 Kudos
Reply