目前我想基于 MKS22FN256 芯片平台做一个 NFC和 SmartCard的二合一读卡器,与PC连接准备使用USB CCID协议,目前在KSDK库中未找到相关实例,是否可以分享一个例程给我,谢谢!
MKS22FN256 带的 UART-ISO7816接口和MK80系列芯片带的 EMV-SIM接口硬件IP是不是有区别? 目前我需要处理的CCID 的USB协议中部分,这部分功能可其它处理器是否可以通用?
Hi,
MKS22FN256 带的 UART-ISO7816接口和MK80系列芯片带的 EMV-SIM接口硬件IP完全不同,是两个完全不同的独立模块。
我对于USB CCID类不熟悉,建议查看USB CCID类协议为准。
Have a great day,
Mike
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi,
请参考这个链接关于Kinetis K64产品USB CCID类应用。
请参考K64代码并porting到KS22平台上。
Have a great day,
Mike
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
是否有相应的文档说明?
除了上面链接中附件中的doc文件,没有其他参考文档说明。
建议在 KSDK里面增加该 例程