芯片选型阶段,用来做电网谐波分析,要求是5V电源,FFT速度快。选了MKE14512VLL16。现在不知道这个芯片做128点、256点的FFT需要多长时间,因为还是选型阶段,手头没有开发板,所以想问下贵司有用M4测试过FFT吗?或者说关于要求计算快的FFT有什么应用方案吗?
Hi,
ARM为cortex-M4的FFT运算提供了库函数。请见SDK中\CMSIS\DSP_Lib\目录。ARM为此还有一个white paper,提供了测试结果。
Regards
Jing
明白,谢谢!