MK60DN512ZVLQ10的总线时钟50Mhz,定时器的时钟源选择50Mhz,定时是否可以实现0.02us?中断需要多久?一条语句的执行需要多久?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

MK60DN512ZVLQ10的总线时钟50Mhz,定时器的时钟源选择50Mhz,定时是否可以实现0.02us?中断需要多久?一条语句的执行需要多久?

757 次查看
hermanzhang
Contributor I

MK60 TIMER定时器问题

0 项奖励
回复
1 回复

683 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi herman,

        MK60DN512ZVLQ10 总线配置为50Mhz, 定时器时钟源为bus clock, 那么该定时器是可以实现0.02us的定时的。

       关于中断需要多久, 你是指进入中断需要多长时间吗?这个是由内核决定的,MK60DN512ZVLQ10是ARM Cortex M4内核,所以你可以参考M4内核文档, 进入中断是12个内核时钟。

     一条语句执行时间,你需要查看对应的汇编代码,然后根据每条汇编代码执行时间计算一条C语句的时间, 汇编指令时间可以在 technical reference manual如下文档29页查看:

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0439b/DDI0439B_cortex_m4_r0p0_trm.pdf 

    

希望能帮到你!


Have a great day,
Kerry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 项奖励
回复