1. AN5218-使用LPUART实现ISO7816接口功能
2. AN4373-Cookbook for SAR ADC Measuresments
3. AN5160-低功耗模式下使用UART唤醒Kinetis L系列MCU的方法
4. AN4905-Kinetis MCU 上支持无晶振 USB
5. AN3298-Kinetis芯片焊接温度曲线控制
6. AN5034-FleIO模拟UART
7. AN4752-FreeMaster的使用方法
8. AN4282-使用Kinetis的FlexMemory作为EEPROM的方法
9. AN4655-使用I2C接口引导更新Kinetis L系列MCU
10. AN4368-使用U盘方式更新带USB Host功能的Kinetis固件程序