Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位的手册中说置1是FTM使能,还有说是FTM功能增强,而在官方的DEMO中FTMEN位置1是禁止,清0是使能,不知如何使用?FTMEN到底为何功能

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位的手册中说置1是FTM使能,还有说是FTM功能增强,而在官方的DEMO中FTMEN位置1是禁止,清0是使能,不知如何使用?FTMEN到底为何功能

589件の閲覧回数
xuxiaodong
Contributor I

Kinetis中FTM的MODE中的FTMEN位的手册中说置1是FTM使能,还有说是FTM功能增强,而在官方的DEMO中FTMEN位置1是禁止,清0是使能,不知如何使用?FTMEN到底为何功能

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

519件の閲覧回数
Paul_Tian
NXP Employee
NXP Employee

FTMEN的作用就是FTM模块的增强作用使能。当FTMEN被置位,FTM的特殊寄存器就生效了。如果FTMEN清零的话,FTM的特殊寄存器不能被使用。

0 件の賞賛
返信

519件の閲覧回数
jeremyzhou
NXP Employee
NXP Employee

Kinetis K 系列的的FTM模块是L系列的TPM模块的增强版,FTMEN的作用是控制是否使用FTM增强的功能,具体如下表所示:

2.JPG.jpg

0 件の賞賛
返信