我使用KV30开发的产品,需要进行在线升级,在论坛上看到可以使用An2295sw软件包通过串口进行BootLoader升级,但官网上没有找到这个软件包,能帮忙提供下载地址吗,谢谢!
Hi,
请从这里下载http://cache.nxp.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2295SW.zip
但我建议你使用SDK包里的MCU boot做bootloader。这个是最新的bootloader,功能更强一些。
Regards,
Jing
我按照官网说明找到了MCUBOOT软件,版本名称为NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0,解压缩后在Target路径下发现有如下bootloader工程,我使用的编译器是IAR,如下图所示:
我有两个问题,一个是我使用的芯片是MKV30F64,但targets文件夹中并没有包含此器件,只有MKV30F12810,我使用此文件夹里面的工程能否编译得到MKV30F64的bootloader程序,如果能,那么需要更改哪些配置,如果不能,应该下载何种工具。
另一个是我是否只用修改和编译tower_bootloader里面的工程,就可得到我的项目所需要的BootLoader程序,其余两个工程Flashloaer和flashloader_loader并不需要编译(不使用Kinetis Flashloader外设的情况下)
1.由于这两者只是flash大小不同,你可以直接使用MKV30F12810的bootloader。只要你要下载的程序大小小于64k就行。如果你想做的严谨一些,你可以下载MKV30F64的SDK,然后替换那些芯片定义有关的文件。
2.是的,你只需要编译tower_bootloader。另外两个不需要编译。他们之间只是共享了很多文件。
用户程序起始地址已经在“bootloader_config.h”中更改了
#define BL_APP_VECTOR_TABLE_ADDRESS 0x5000
Hi,
看起来可以了。bootloader用到的driver就是sdk的。kv30和kv31应该是一样的。不会有什么差异。你完全不用换。
你可以用blhost --get-property 12 命令来列出bootoader所需要保留的flash大小。这样你可以充分利用flash的容量。
Regards
Jing
谢谢之前的回复,按照之前所说,我下载了针对我项目所用芯片的SDK包,版本为SDK_2.5.0_MKV30F64xxx10,MCUBOOT版本为NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0,为了能顺利将BootLoader程序移植到我的项目板中,我做了如下的工作:
2.我的项目中准备使用UART0进行程序升级,外部晶振频率为8MHZ,用户程序工作主频为80MHZ。
为完成移植,需在工程不同文件中做了修改,主要的更改如下:
在“bootloader_config.h”,开启BL_CONFIG_SCUART
在” peripherals_KV30F128L.c”中,把instance从1改为0
在” peripherals_pinmux.h”中,更改UART1相关宏定义为UART0相关宏定义
在” memory_map_KV30F128L.c”中,更改Flash地址区间
在”hardware_init_KV30F128L.c”中,更改Boot管脚配置和UART0时钟配置,实际工程板上并没有接Boot脚,PTA1脚在用户程序中是不使用的。
在”clock_config_KV30F128L.c”中,不做任何更改
以上工作做完后,我是否能够认为移植所需要更改的配置就完成了,是否还有别的文件有配置需要更改?