IAR 下载KEA不运行

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

IAR 下载KEA不运行

1,311 Views
jackjiang
Contributor II

您好:

下载代码后复位后程序不运行,应该是下载到RAM中了,请问如何配置工程下载到Flash中。

Tags (1)
0 Kudos
3 Replies

897 Views
Robin_Shen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

您好: Jack

不清楚你用的哪个例程。

如果是官网TRK-KEA128: Kinetis KEA128 StarterTRAK for CAN Applications页面下载的TRK-KEA128_IAR_LABTS1例子,默认就是下载到Flash里的。你可以参考该例程设置。

 

Best Regards,

Robin

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos

897 Views
jackjiang
Contributor II

Thanks Robin,

我已经帮宁工确认了Flashloader的下载算法没有问题,同时,确认Link文件指定的中断向量地址也没问题,附上截图,请您帮忙看一下,多谢。

微信图片_20181214172346.png

微信图片_20181214172323.png微信图片_20181214172330.png

0 Kudos

897 Views
ningding
Contributor I

hi Robin

Jack的问题其实是我的问题

具体情况是 我使用的KEAZN64的片子 开发环境是 IAR 8.30.1 根据KEA64的例程文件 开发的程序

插着仿真器download and debug程序就可以正常运行

生成了.out文件 download file以后 拔掉仿真器 程序就无法正常运行 感觉像是程序烧写进入了ram 没有烧写进入flash

配置options - >linker -> config -> KEAZN64xxx2.icf

请教一下 该如何配置 options或者其他配置

0 Kudos