How to connect the HVP - MC3HP platform to Freemaste

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

How to connect the HVP - MC3HP platform to Freemaste

799 次查看
frangutierrez
Contributor I

Good morning , a couple of days I received the platform HVP-MC3HP and I'm trying to connect with FREEMASTER  , but do not recognize it well. I put the controller board ( mkv46f150 ) and this recognizes it and let me load the program and controlarla. But when connecting to the USB port on the main board the FREEMASTER not recognize it and I don't find the solution in the manual guide. We have introduced the necessary libraries and work on the Kinetic.

Buenos días, hace un par de días recibí la plataforma HVP-MC3HP y estoy tratando de conectarla con el FREEMASTER , pero no me la reconoce bien. Puse la placa controladora  ( mkv46f150 ) y me la reconoce sin problemas, dejándome programarla y controlarla. Pero cuando la conecto a través del puerto USB de la placa principal, el FREEMASTER no me la reconoce y no he encontrado la solución en los manuales. Hemos introducido las librerías necesarias y trabajamos en el Kinetic

0 项奖励
回复
0 回复数