飞思卡尔官网资源检索的方法 (How to search documents/information on freescale.com for MCU products)

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

飞思卡尔官网资源检索的方法 (How to search documents/information on freescale.com for MCU products)

飞思卡尔官网资源检索的方法 (How to search documents/information on freescale.com for MCU products)

   在培训和论坛提问中,发现用户提出的很多问题都集中在如何有效的检索到“适合的开发工具开发资源”上。在此帖中,简单的介绍一下在飞思卡尔官方网站上查找到实用的开发资源的一些简单步骤,希望对大家有帮助。

    通常学习和应用一款芯片是从选择一个评估/开发板开始的,然后安装相应的开发环境和硬件驱动、最后结合芯片DatasheetReference Manul参考设计官方例程编写程序代码完成项目开发。和其它行业一样,如今对于芯片厂商也流行提供一整套的解决方案,有现成的方案设计提供给客户,减少客户的时间成本,提高开发效率。可是在哪里能找到例程代码、参考设计、如何动手呢,对于很大部分不熟悉飞思卡尔官网的人来说,找到自己需要的资源就很困难,这里以FSL Kinetis系列芯片为例简单给大家介绍一飞思卡尔官网资源检索的通常步骤。

    首先,进入飞思卡尔的官网www.freescale.com 通常大家更习惯于中文,所以点击右上角“中文”选择显示中文,如图1,以后再次进入网站时,它都会自动默认中文显示。然后选择“产品”->微控制器”可以看到里面包括飞思卡尔MCU相关的产品,早期8位/16位MCU、主要用于电机控制的DSC、Vybrid多核控制器,ColdFire架构MCU以及ARM Cortex架构的Kinetis,这里选择Kinetis ARM Cortex MCU如图2

Capture.PNG图1Capture2.PNG图2

       可以看到Kinetis K系列、L系列、M系列、W系列的一些MCU,这里选择KL2,如图3,打开之后如图4可以看到很多调试仿真器、评估开发板、相关软件工具等,这里是一个资源合集。在“文档”栏目中能找到KL2X芯片的Datasheet、参考手册、应用笔记、用户指南等等;在“软件和工具”栏目中能找到KL2X系列MCU可以使用的仿真调试器、评估开发板、软件开发工具、中间件驱动程序

Capture3.PNG图3  Capture4.PNG图4

         如前文所讲,需要先找一个硬件开发平台,于是展开“评估/开发板与系统”,可以看到很多飞思卡尔公司提供的开发板,包括FRDM-KL05ZKL0系列MCU,不知为何放在这里)、FRDM-KL25ZFRDM板)、TWR-KL2548M(塔形板)几个版本,这里我们选择使用最为广泛的的FRDM-KL25Z,点击进去,如图5,就能看到对应于KL25ZDemo板相关信息和资源,在“文档”栏目里有KL25Z相关的应用说明、用户手册等等;在下载栏目里能找到FRDM-KL25Z开发板的电路原理图例程代码(含CodewarriorIARKeil三个版本)、开发环境搭建用到的软件以及告诉你如何安装驱动的QSG文件;在“购买/规格”栏目里能看到开发板购买的价格和途径,值得一提的是这款板不仅包括KL25Z芯片的最小系统,还板载了一个OpenSDA下载/调试器(既可以调试板载芯片,也可以引出调试其它器件),而价格只有12.95$,不到一百块人民币,可谓是超值。

Capture5.PNG图5

     至此,开发的软件环境、需要准备的硬件板、原理图、驱动软件、例程源代码、DataSheetUser's Manual都知道在哪里获得了相应资源了,后续需要自己搭建环境,安装驱动,根据项目需要参照测试例程、DatasheetUser's Manual进行编程开发了。

至于其他系列的芯片DatasheetUser's Manual、例程代码、开发环境等等资源也可以按照这个步骤进行检索。另外,飞思卡尔网站对一些重要的资源还提供了快捷链接,如KL25Z开发板:www.freescale.com/FRDM-KL25ZK60100M开发板:http://www.freescale.com/TWR-K60D100M MQX操作系统:www.freescale.com/MQX技术支持:http://www.freescale.com/support 等等。

    另外,大家还可以在官网上看到一些其他的技术信息,有问题也欢迎飞思卡尔官方社区community.freescale.com和EEFOCUS飞思卡尔社区 www.freescaleic.org/bbs/ 讨论和分享自己的问题和经验。:smileyhappy:

评论

给赞

无评分
版本历史
最后更新:
‎05-26-2013 12:37 AM
更新人: