请问PDB工作在B2B模式下时,当向PDB_SC中写入SWTRIG后,PDB是哪个通道先工作的呢?如果是触发ADC0,那么是先触发ADC0_A还是ADC0_B呢?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

请问PDB工作在B2B模式下时,当向PDB_SC中写入SWTRIG后,PDB是哪个通道先工作的呢?如果是触发ADC0,那么是先触发ADC0_A还是ADC0_B呢?

1,006件の閲覧回数
和成李
Contributor I

当我们在PDB0_SC寄存器中写入PDB_SC_SWTRIG_MASK,就会重新启动PDB计数器,但是计数器满了的时候第一个触发信号是给ADC0还是ADC1呢,如果是给ADC0,那么是给ADC0_A,还是ADC_B呢

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

891件の閲覧回数
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

李和成:

            你好!

          根据用户手册讲解如下:

    第一步:ADC1SC1B_COCO置为,标志ADC1SC1B转换完成,此时PDB通道0预触发0信号产生,今儿触发ADC0SC1A开始转换。

  SWTRIG置位之后,产生的事件应该是直接触发ADC1SC1B(你所指的ADC1_B),等到ADC1SC1B转换完成进入到图3-44的循环圈。

  希望能帮到你!

   如果还有问题,欢迎继续交流。

    


Have a great day,

Jingjing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信