解决双击eww文件无法同时打开多个IAR工程的问题

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

解决双击eww文件无法同时打开多个IAR工程的问题

No ratings

解决双击eww文件无法同时打开多个IAR工程的问题

        IAR使用过程中有一点不太方便的是:当我们打开一个工程之后,如果再直接双击其他eww文件试图打开另外的工程,那么原来的工程就会被覆盖。解决这个问题的方法是:

       1. 双击FileTypesMan.exe(该软件见附件,32位系统请解压filetypesman_x86.zip文件,64位系统请解压filetypesman_x64.zip文件)。打开该软件之后,找到.eww 格式并单击一下,显示界面如下图所示:

       18690_18690.png1.png

     2. 双击open 所在行,对此条目进行更改,将Command-Line 中的内容:C:\PROGRA~2\IARSYS~1\EMBEDD~1.0\common\bin\IarIdePm.exe "%1" 先复制出来,Default Action 不选,Disable勾选,如下图所示:

    18691_18691.png2.png

  3.在FileTypesMan界面的下方区域点击右键,选择New Action,如下图所示:

 

    18692_18692.png3.png

 

   4.新建action 如下图所示,Action Name和Menu Caption 可随便命名,Command-Line 将上一步复制的内容粘贴过来即可。Default Action 勾选,Disable不选。

  18693_18693.png4.png

 

     5. 最后配置如下图所示:

   18694_18694.pnguntitled.png

   经过以上简单设置之后,就可以通过直接双击eww文件打开多个工程了。

 

 

 

 

 

    

 

Original Attachment has been moved to: filetypesman_x64.zip

Original Attachment has been moved to: filetypesman_x86.zip

Tags (1)
Comments

其实还有个比较简单的双开IAR的方法:

1. 双击桌面的IAR图标然后拖把eww的文件拖拽到IAR中,打开第一个工程。

2. 再双击桌面的IAR图标,系统会自动打开第二个IAR环境,然后把需要打开的第二个eww工程拖进该IAR。

这个方法也挺方便。:smileylaugh:

比较有用。虽然能同时打开两个工程文件,但打开的第二个工程文件中点击变量的定义索引就不起作用了。不知道这是为什么

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎01-15-2015 09:24 AM
Updated by: