硬件设计文档

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

硬件设计文档

硬件设计文档

系统框图如下图示:

14213_14213.jpg系统设计图.jpg

14214_14214.jpgK60主板.jpg


硬件设计支持如下扩展功能:

  • (1)      USB、SD卡(SDHC接口)
  • (2)      SWD调试+串口Printf。
  • (3)      SPI外设接口,支持NRF24L01、W5100、WIFI等。
  • (4)      两路差分ADC输入、一路DAC输出。
  • (5)      50M有源晶振,供MCU以及以太网PHY工作。
  • (6)      32.768K RTC时钟晶振。
  • (7)      SPI Flash、EEPROM(IIC接口)
  • (8)      CAN接口。以太网应用。
  • (9)      TSI电容触摸按键。
  • (10)  GPIO:按键输入以及LED输出指示。
  • (11)  PWM输出。
  • (12)  FlexBus总线扩展:

扩展应用一:4.3寸LCD。

扩展应用二:FPGA扩展高速ADC采集。(设计进行中)


基于K60+SSD1963驱动4.3寸屏并移植ucGUI的测试实例,移植后的视频效果见如下链接:

http://v.youku.com/v_show/id_XNzAwMTE5OTA0.html?firsttime=15
Pixels/sec: 16397220

标记 (4)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-19-2014 12:48 AM
更新人: