栈溢出

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

栈溢出

2,218 次查看
旭余朱
Contributor III

请问ke06里启动文件的栈大小设置能否更改,默认是512字节,现在debug时栈溢出了,设置到560字节左右就不溢出了。现在有两种方式解决:1、溢出点的函数中的局部变量改为全局变量。2、增加启动文件中STACK大小。请问哪种方式比较靠谱,另外还有个问题,栈溢出进入default_isr后如何查看当前栈里内存占用的情况,因为我在进入错误中断后用Call Stack窗口算了下造成溢出的函数中的局部变量只占了200多字节,应该不会溢出才是。开发环境是MDK。

标签 (1)
标记 (2)
0 项奖励
回复
2 回复数

1,977 次查看
jeremyzhou
NXP Employee
NXP Employee

Hi 旭余 朱,

非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
1、溢出点的函数中的局部变量改为全局变量。2、增加启动文件中STACK大小。请问哪种方式比较靠谱
-- 调试的话,倾向选择选用2
2. 第二个问题,建议直接联系Keil,他们也有自己的技术论坛


Have a great day,
TIC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,977 次查看
旭余朱
Contributor III

明白了,谢啦!

0 项奖励
回复