您好,我购买了一个TWR-KM34Z50M开发板,提供了例程,我看例程时有两个问题请教:
1、在main主函数开始:
fcn_out = METERLIBFFT3PH_SetCalibCoeffPh1(&ui, 355.9, 191.0475, &afe1_offs, 0.0, 0.0); //设置电压电流精度系数
fcn_out = METERLIBFFT3PH_SetCalibCoeffPh2(&ui, 355.9, 191.0475, &afe2_offs, 0.0, 0.0);
fcn_out = METERLIBFFT3PH_SetCalibCoeffPh3(&ui, 355.9, 191.0475, &afe3_offs, 0.0, 0.0);
设置的是三相满量程最大电压电流有效值,每次开机程序都需要这样操作。但是实际产品应用中,生产时需要生成一次电压电流的精度系数,之后每次加电运行都不需要再生成精度系数,从精度系数读出来配置好就行了。
但是这三个API函数配置的是满量程最大电压电流有效值,我如何实现上述的功能呀?
2、例程中电能计量是用ABC三相计算的,我这个项目需要使用UAB UCB IA IC计算电能数据(两表法),我该怎么办?