cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

S32K IO唤醒和CAN RXD唤醒和休眠(VLPS模式)

S32K IO唤醒和CAN RXD唤醒和休眠(VLPS模式)

大家好,

最近我正在调试基于SDK 的S32K144 进入VLPS低功耗的休眠模式,但是由于设置问题,低功耗设置一直存在问题,想请教大神有没有可解决方案,

以下是我的设置:


1.关闭LPIT计时器,
2.关闭CAN的控制器以及SPI模块
3.关闭UART收发模块
4.关闭看门狗模块
5.设置IO口输出,并设置PORTE 口上升沿触发
6.进入低功耗模式

1090097669_0-1605504559724.png

 

Tags (4)