Gui-Guider是否支持按钮的动态显示

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Gui-Guider是否支持按钮的动态显示

Jump to solution
649 Views
bobbyzhang
Contributor I

你好,最近我正在使用Gui-Guider,我想要知道Gui-Guider是否可以动态显示按钮的状态,例如当按钮被设置为disable,它的颜色为灰色且不能被点击,当按钮被设置为enable,它的颜色为蓝色且可以点击跳转。另外按钮的状态是否可以动态设置?

0 Kudos
Reply
1 Solution
553 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

       您好,GUI Guider中并不能直接配置,用户可以自定代码实现该功能,写一个检测视频是否存在的函数,控制按钮的状态是可以实现的。

Best regards, Alex

View solution in original post

0 Kudos
Reply
3 Replies
596 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

          您好,我想问一下您想通过什么方式来控这个enable和disable。下面是通过按钮控制disable和enable的示例,也可以添加其他事件进行设置。请参考附件视频。

Best regards, Alex

 

0 Kudos
Reply
589 Views
bobbyzhang
Contributor I

你好,谢谢你的回复,我将我的问题描述的再细致一点,我现在有两个页面screen(有按钮)、screen_1(有h264格式视频),screen页面上的按钮clicked之后会跳转到screen_1页面并播放screen_1中的视频。我想做的是,如果screen_1没有视频则screen上的按钮变为disable状态,如果screen_1有视频则screen上的按钮为enable状态

0 Kudos
Reply
554 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

       您好,GUI Guider中并不能直接配置,用户可以自定代码实现该功能,写一个检测视频是否存在的函数,控制按钮的状态是可以实现的。

Best regards, Alex

0 Kudos
Reply