GUI Guider 能够调整屏幕的分辨率吗?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

GUI Guider 能够调整屏幕的分辨率吗?

2,304 次查看
YoungWind
Contributor III

嗨!请问目前gui guider 能否支持分辨率的更改呢?

YoungWind_0-1713099294281.png

需求是这样的,我想把以前小分辨率的项目迁移大一点分辨率的屏幕上,想更改屏幕的分辨率,但是我没有找到哪里可以设置地方,如果没有的话,后续是否可以考虑加入此功能?

 

坚持做自己喜欢的事
0 项奖励
回复
2 回复数

2,262 次查看
WenbinYuan
NXP Employee
NXP Employee

Hi @YoungWind,

 

The GUI Guider doesn't support adjusting the project resolution as it might mess up the layout of all widgets, but you can create a new project with the wanted resolution based on the old project as a workaround.

 

Best Regards,

Wenbin

 

0 项奖励
回复

2,266 次查看
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @YoungWind 

您好,GUI Guider目前不支持工程创建完成后修改屏幕分辨率大小,我会向GUI Guider部门积极反馈,非常感谢您提供的建议。

如有其他任何问题,我将会继续帮助到您。

Best regards, Alex

0 项奖励
回复