GUI Guider 后续是否可以对代码编译运行做优化调整以及样式的设置?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

GUI Guider 后续是否可以对代码编译运行做优化调整以及样式的设置?

2,077件の閲覧回数
YoungWind
Contributor III

各位开发者好!

1.请问GUI Guider后续是否可以对代码编译运行做优化调整?

每次编辑完成后能否只对更改的文件进行编译?一旦界面剂素材增多后,点击运行仿真时间是相当的长。

可以考虑增加两个选项:局部编译运行,全局编译

YoungWind_0-1702132701263.png

2.样式的设置

可以看出gui guiger 自动生成的代码中,使用了很多的style,是否可以考虑用户选者,选中相应的style 后才生成相应的代码,不选择只有最基础的控件代码

YoungWind_1-1702132784937.png

从前期的几个版本来看,NXP 团体对gui guider 的功能作出了巨大努力,希望gui guider越来越好!

 

 

 

坚持做自己喜欢的事
1 返信

2,014件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hello, @YoungWind ,

        您好,非常感谢您提出的两点建议,我们会尽快处理反馈给GUI Guider开发部门。

Best regards, Alex.

0 件の賞賛
返信