使用模拟器出现问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

使用模拟器出现问题

1,842 Views
ggxxx
Contributor I

第一次使用c模拟器可以出现模拟器,但是关闭模拟器会卡住,界面无响应。第二次打开工程,使用模拟器会出现错误

cp: can't create 'build/bin/SDL2.dll': File exists
Makefile:113: recipe for target 'cp_lib' failed
mingw32-make: [cp_lib] Error 1 (ignored)
"Linking simulator.exe"
d:/software/gui-guider-1.6.1-ga/environment/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/9.2.0/../../../../mingw32/bin/ld.exe: cannot open output file build/bin/simulator.exe: Permission denied
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
mingw32-make: *** [default] Error 1
0 Kudos
Reply
1 Reply

1,819 Views
LiubinGong
NXP Employee
NXP Employee

Hello @ggxxx 

    根据您提供的信息来看,应该是操作权限的问题,请先检查您创建的项目所在的目录是否有操作权限。或者simulator.exe 已经被打开。

Best regards

Liubin

0 Kudos
Reply