关于TEA2016AAT引脚信息中提到的一些功能文档解释不清楚

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

关于TEA2016AAT引脚信息中提到的一些功能文档解释不清楚

1,298 次查看
YorkZHU
Contributor I

看了参考文档 AN12330 后有几个问题想请您解答下:

1. SNSBOOST引脚怎么补偿LLC的dVcap

2. HB引脚怎么检测斜率dV/dt的

3. 开关频率能否到400kHz?在400kHz的情况下,文档AN12330中图48的VCAP的延迟时间300ns会是大约多少?有参考数据提供帮助吗?

0 项奖励
回复
0 回复数