我们使用DSP芯片BF531的外部总线对SC16C2550进行控制
当BF531外部总线速度是73.728Mhz时能正常运行,速度是122.88MHz时SC16C2550的中断管脚经常会莫名置个高电平,导致程序始终处于中断下,主程序跑不了,以前使用NXP的SC16C2550时并没有出现过这个问题,麻烦技术人员帮我们分析一下为什么会有这个中断管脚置高的情况,然后应该怎么处理这个问题。因为总线上还连接了Can总线等功能,总线速度降低会降低现有的数据吞吐量。
你好,
根据SC16C2550手册,该器件可支持的最高总线时钟为80MHz:
另外,这个论坛是支持ColdFire/68K产品的。如果有关于接口器件的问题,我建议你使用恩智浦在线技术支持,创建服务申请(支持中文)。会有相关工程师支持,感谢理解。
商祺
Mike