LS1021A QCVS RCW配置冲突问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LS1021A QCVS RCW配置冲突问题

2,733 Views
changbaoma
Contributor III

Hi, all   

 请教一个LS1021A RCW配置的问题,我们板子配置成从qSPI启动的。

     使用QCVS来生成RCW时发现配置,如果CPU频率配置为1GHz(即C1_PLL_SELCGA_PLL1/1,这时下面的qSPI Clock就跟着变为125MHz会报错,提示qSPI接口的最大速率是62.5MHz,因此不允许我生成RCW bin

1.jpg

感觉QCVS默认设置qSPI Clock为Cluster 1 PLLClock的8分频,即1GHz/8=125MHz; 而事实上CPU的RM手册上说是256分频(不管是RCW阶段还是PBI或者Boot阶段都是256分频)

4.png

    如果我将CPU频率配置为500MHz(即C1_PLL_SELCGA_PLL1/2),这时下方的qSPI Clock就跟着变为62.5MHz会不会报错,这时就可以生成RCW bin

2.jpg

但是使用上面生成的RCW,我的u-boot启动时CPU只有500MHz(因为div 2了只有500MHz

3.jpg

另外,即使我使用Yocto里的LS1021A的qSPI boot的RCW.bin(也是CPU clk为1GHz) Import到QCVS一样会提示qSPI为125MHz,不允许我生成bin。

我的问题:基于上述的冲突,如何让QCVS生成在u-boot启动时CPU1GHzRCW

                   这是不是QCVS BUG导致Cluster 1 PLLClock设置为1GHz是qSPI Clock被认为是125MHz?

                             

0 Kudos
8 Replies

2,510 Views
changbaoma
Contributor III

Wang工, 您好

抱歉迟来回复

默认配置是我也是不会出现的,只有RCW Source选qSPI才会报错。您再试试 (我们的项目是qSPI boot)x.png

0 Kudos

2,510 Views
yipingwang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

RCW source 选择QSPI 是会复现这个问题,我会把这个问题报告给开发部门。

0 Kudos

2,510 Views
changbaoma
Contributor III

Wang工, 感谢您

    有进一步消息,麻烦跟帖回复我。 看看是升级CW还是在当前CW版本上通过修改配置文件解决。

0 Kudos

2,510 Views
yipingwang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello changbao ma,

我使用QCVS(for ARMv7) 4.8.0.0001-20170209,并没有发现这个问题,请参照下图。

pastedImage_1.png

请查看你的QCVS 版本信息从Help->Install New Software->already installed->QorIQ Configuration and Validation Suite.

你可以这个链接CodeWarrior Dev Tools for Networked Apps v11.4.4 | NXP 进入,然后点击“Additional Specialist Level Features for License Files (DDR Validation, SerDes Validation, Scenarios...” 下载 ”CodeWarrior Networked Applications Windows Hosted-Offline v2017.03”, 然后安装CodeWarrior and QCVS for ARMv7.

Thanks,

Yiping

0 Kudos

2,510 Views
changbaoma
Contributor III

Hi, Yiping Wang

      我使用的版本比你的更新一些,是2月份从官网下载的,麻烦您帮我验证一下这个版本

QorIQ Configuration and Validation Suite

Version 4.9.1
Build: 0001-20170912

0 Kudos

2,510 Views
yipingwang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

能提供下载地址和安装包的名字吗?

0 Kudos

2,510 Views
changbaoma
Contributor III

抱歉 Wang工 我下载的地址是https://freescaleesd.flexnetoperations.com/337170/707/15271707/CW_ARMv7_v2019.10_b191127_Win_Offline...  

也可以 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=11413307  后选择下载windows的offline版本

CodeWarrior ARMv7 v2019.10 Windows - Offline735.4 MBCW_ARMv7_v2019.10_b191127_Win_Offline.exe

里面自带了QCVS。你帮我试试

麻烦你也提供你使用的版本的下载 非常感谢你!

0 Kudos

2,510 Views
yipingwang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我下载安装了 ARMv7 v2019.10(QCVS 4.9.1 ), 任然没有重现你的问题,请参见下图。

pastedImage_1.png

0 Kudos