hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

982件の閲覧回数
millerarnoldber
Contributor I

hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

765件の閲覧回数
Joshevelle
Senior Contributor I

Hello Miller,

I just did a quick search and find that the ADJD-S311 is an RGB Digital Color Sensor that communicates via IIC.

Since the sensor you're using is NOT Freescale, we're not able to help. However, I moved your question to the 8-bit Microcontrollers . Perhaps they have an IIC sample code they can share.

Hope it helps.

Josh

0 件の賞賛
返信