我的项目使用fs26+s32k344的组合。当我第一次把我的程序烧录到板子上,程序可以正常跑,SBC错误计数器的值一直是0,SBC状态机也是normal状态。当我重新上电后,我无法使用劳特巴赫重新烧录代码;但是mcu是正常在跑程序的,可以使用劳特巴赫Attach程序。请问一下,这是什么情况?有可能出现这种情况的原因是什么?
SBC重新上电后是NORMAL状态,程序没有跑飞,SBC的输出不明白是什么意思?SBC和MCU可以通讯。但是在DEBUG模式下,给mcu重新上电,我使用劳特巴赫可以重新烧写程序。
你说的烧写程序是烧写什么程序?
重新上电后SBC 是个什么状态?程序跑飞了吗?SBC的输出还有吗,SBC还能否跟MCU通信?
是不是OTP emulation or progamming 不能用在normal下面?
你好,我想问一下。我在INIT模式下,把fs26 看门狗的窗口时间设置成无限。然后进入normal模式,就算是在NORMAL模式下,是不是也不需要喂狗了?也就是禁止了看门狗?
只能在初始化阶段设置这个功能:
可以这么理解,但是要注意的是假如SBC reset了以后再次进去INIT的阶段还是要相同的配置把 WD disable。