MC35FS6500电源管理芯片3.3V输出问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MC35FS6500电源管理芯片3.3V输出问题

8,294 Views
erreer
Contributor II

你好 

      我最近在使用MC35FS6500电源管理芯片给MPC5744供电,其中Vcore提供1.25V,VCCA提供3.3V,VAUX提供5V,其中3.3V和1.25V给单片机供电,5V作为AD参考电压,VCCA和VAUX使用2个PNP扩展电流,SELECT电阻使用24K电阻,使用过程中我发现其他都没问题,但是AD采样大概每隔1秒都会有一个异常电压信号出来,例如每4MS发送一次CAN报文,12位AD采样,正常数据为0x01f6~0x01f9,会有0x0216这么大的误差每隔1秒发送出来,经过各种测试,我发现当我在自制板的MC35FS6500 3.3V输出并联一个3.3V或者直接用外部3.3V(共地)为板提供3.3V时,AD干扰消失,期间我也发现了其他可能导致该问题的原因,包括:

1、MPC5744芯片内部的1.25V电压泵已被关闭 PMC.PMCCR.B.PMCCR_EN=0b1;
PMC.PMCCR.B.INT_REG_BYPASS=0b1,因为数据手册说会有噪声

2、我的MC35FA6500的散热焊盘没有接地,我从外部加锡用线接地,问题依然存在

3、焊接最小系统板,排除功率不够的问题,只保留MC35FS6500电源管理芯片和MPC5744最小系统,问题依然存在

以上办法都没有效果,请问还有没有其他解决办法?

 

Tags (1)
0 Kudos
Reply
8 Replies

7,926 Views
erreer
Contributor II

你好,

1、目前MC35FS6500工作在DUBUG模式下,未使用SPI通信,VDDIO接的是VCCA输出3.3V

2、数据手册中未明显指出EXPOSED PAD 需要接地,所以我只是预留了散热焊盘,但是通过飞线接地发现干扰依然存在,且未减弱

3、VCCA不用外部PNP管子测试后,干扰依然存在,且未减弱

4、所有板子都存在同样的干扰现象,且更换不同批次的MPC5744芯片也一样

5、只要是切断板上MC35FS6500的3.3V和5V输出,通过外部提供3.3V和5V给到板子,1.25V由单片机自己产生,干扰消失

6、MC35FS6500的5V输出给到外部5V单片机供电,5V单片机AD读取等各种功能是正常的

0 Kudos
Reply

7,926 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

2:如果exposed pad不接GND如何散热?

3:另外系统有没侦测到fault flag

4:切断fs6500 3.3/5V你是指什么? 3.3V/5V是VCCA/VAUX产生的吗?

5:如果你有FS6500的EVB 我建议用这个板子测试做一个对比。

0 Kudos
Reply

7,926 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你方便留电话沟通吗?

0 Kudos
Reply

7,926 Views
erreer
Contributor II

我留个邮箱吧。1103552127@qq.com ,你发一个邮件给我我给你电话

0 Kudos
Reply

7,926 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1:请问您的VDDIO接的是不是VCCA?如果是的话测量一些VCCA有没有发生畸变或者不稳定的情况发生。

0 Kudos
Reply

7,926 Views
erreer
Contributor II

VDDIO接的是VCCA,VCCA,VAUX,VCORE都有一些毛刺,VCCA,VAUX,VCORE的示波器图片如下VCCA 3.3V 10ms.pngVCCA 3.3V 100MS.pngVCCA 3.3V 10ms.pngVAUX 5V 10MS.pngVAUX 5V 10US.pngVCORE 1.25V 10MS.pngVCORE 1.25V 5US.png

0 Kudos
Reply

7,926 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1:MUX_OUT是测试反映的哪个参数?被测试的参数本身有变化吗?

2:另外你上图的测试我看不出什么因为你没有限制带宽也没有设置OFFSET,不看直流只看交流的输出纹波以及干扰。

3:另外你做PCB的时候芯片的exposed pad为何不连接地。一些干扰确实跟你的PCB layout有很大的关系。

4:你可以尝试这Vddio连接VCCA,VCCA不用外部的NPN管子直接走芯片内部拉电流 这样再测试一下结果。

0 Kudos
Reply

3,165 Views
Yanglong
Contributor II

你好,我们目前用的是FS6512,MUX_OUT实测波形是如下图,请问这个正常么,按照datasheet说的AMUX是个模拟量,没有任何其他说明了,请帮忙分析一下,谢谢

新建位图图像.bmp

 

0 Kudos
Reply