FS23 功耗问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

FS23 功耗问题

229 Views
Yongdong
Contributor I

Hi 

   客户目前使用MFS2303BMBA3EP,进入LPON模式(只有V1输出,其余关断,进入LPON也需要两次才能进入)。测量功耗还是有1.3ma,有个问题是PIN 31接地了,不知道是不是影响了。请问一下是否有类似问题。

0 Kudos
Reply
1 Reply

182 Views
jinyuzhang
NXP Employee
NXP Employee
  • VBOS是否连接到了DEBUG引脚
  • 是否工作在DEBUG mode?
  • IO引脚内部的上下拉和外部的上下拉是否引起了功耗变大
  • 软件中把展频打开了,进入了LPOFF模式会导致功耗变大
  • LPON的情况下外部电容较小,要按照spec
  • 外部的串电导致,量各个引脚的电压
  • 内部是否开了LDT或者其他timer,
  • HS是否有使能,外部带有漏电流,Cyclic Sense
  • LIMP0是否是拉高的。
  • FS0B在低功耗模式下拉低了
PMIC and SBC question
0 Kudos
Reply