<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Other NXP ProductsのトピックProgramming SC18IS602B</title>
    <link>https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/Programming-SC18IS602B/m-p/519001#M3603</link>
    <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Ich programmiere in Linux den 16 -Bit D/A Wandler AD5660 über die SC18IS602B&amp;nbsp; I2C-SPI Bridge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bridge wird auf Bus Nr.2 auf Adresse 0x28 angesteuert.Mein Programm besteht aus nur 2 Befehlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.Befehl: Dieser Befehl wird angenommen (acknowledged)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;i2cset -y 2 0x28 0xF0&amp;nbsp; 0x05&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (Configure SPI, MSB-first, CPOL=0, CPHA =1, Clockrate =461kHz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.Befehl:Laden des AD5660, Dieser Befehl führt zu einer Fehlermeldung &lt;/P&gt;&lt;P&gt;i2cset -y 2 0x28 0x01 0x00 0xff 0xff&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (SPI write, SS0=0x1, /SS0&amp;gt;/SYNCAD5660, PD1,PD0 =0x00, Daten 5660&amp;nbsp; 0xff 0xff )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man den SPICLK über das Oszilloskop detektiert, bleibt das Signal auf logisch 0 .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage :Wo ist der Fehler im 2.Befehl?&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jun 2016 18:31:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>horstjauk</dc:creator>
    <dc:date>2016-06-11T18:31:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Programming SC18IS602B</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/Programming-SC18IS602B/m-p/519001#M3603</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Ich programmiere in Linux den 16 -Bit D/A Wandler AD5660 über die SC18IS602B&amp;nbsp; I2C-SPI Bridge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bridge wird auf Bus Nr.2 auf Adresse 0x28 angesteuert.Mein Programm besteht aus nur 2 Befehlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.Befehl: Dieser Befehl wird angenommen (acknowledged)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;i2cset -y 2 0x28 0xF0&amp;nbsp; 0x05&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (Configure SPI, MSB-first, CPOL=0, CPHA =1, Clockrate =461kHz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.Befehl:Laden des AD5660, Dieser Befehl führt zu einer Fehlermeldung &lt;/P&gt;&lt;P&gt;i2cset -y 2 0x28 0x01 0x00 0xff 0xff&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (SPI write, SS0=0x1, /SS0&amp;gt;/SYNCAD5660, PD1,PD0 =0x00, Daten 5660&amp;nbsp; 0xff 0xff )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man den SPICLK über das Oszilloskop detektiert, bleibt das Signal auf logisch 0 .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage :Wo ist der Fehler im 2.Befehl?&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jun 2016 18:31:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/Programming-SC18IS602B/m-p/519001#M3603</guid>
      <dc:creator>horstjauk</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-11T18:31:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>