<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>LPC MicrocontrollersのトピックLPC4337 EMC initialization and RGU</title>
    <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/LPC4337-EMC-initialization-and-RGU/m-p/2165665#M58739</link>
    <description>&lt;P&gt;Hello.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I'm developing with the LPC4337. EMC initialization:&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Dynamic_Init((IP_EMC_DYN_CONFIG_T *) &amp;amp;IS42S32800D_config);&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Static_Init((IP_EMC_STATIC_CONFIG_T *) &amp;amp;fpga_config);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;However, when I initialize Timer1 after this, the EMC doesn't work properly. Chip_RGU_TriggerReset(RGU_TIMER1_RST);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If I comment out the Timer1 initialization, it works properly.&lt;BR /&gt;Why is this?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;//-----------------------------------------------------------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;こんにちは。&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LPC4337 で開発を行っています。EMC初期化。&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Dynamic_Init((IP_EMC_DYN_CONFIG_T *) &amp;amp;IS42S32800D_config);&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Static_Init((IP_EMC_STATIC_CONFIG_T *) &amp;amp;fpga_config);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ところが この後 Timer1 の初期化を行うと EMCが正常に動作しません。 Chip_RGU_TriggerReset(RGU_TIMER1_RST);&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Timer1 の初期化をコメントアウトすると 正常に動作します。&lt;BR /&gt;なぜでしょうか&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:21:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>atsuyosano</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-09T07:21:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>LPC4337 EMC initialization and RGU</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/LPC4337-EMC-initialization-and-RGU/m-p/2165665#M58739</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I'm developing with the LPC4337. EMC initialization:&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Dynamic_Init((IP_EMC_DYN_CONFIG_T *) &amp;amp;IS42S32800D_config);&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Static_Init((IP_EMC_STATIC_CONFIG_T *) &amp;amp;fpga_config);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;However, when I initialize Timer1 after this, the EMC doesn't work properly. Chip_RGU_TriggerReset(RGU_TIMER1_RST);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If I comment out the Timer1 initialization, it works properly.&lt;BR /&gt;Why is this?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;//-----------------------------------------------------------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;こんにちは。&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LPC4337 で開発を行っています。EMC初期化。&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Dynamic_Init((IP_EMC_DYN_CONFIG_T *) &amp;amp;IS42S32800D_config);&lt;BR /&gt;Chip_EMC_Static_Init((IP_EMC_STATIC_CONFIG_T *) &amp;amp;fpga_config);&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ところが この後 Timer1 の初期化を行うと EMCが正常に動作しません。 Chip_RGU_TriggerReset(RGU_TIMER1_RST);&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Timer1 の初期化をコメントアウトすると 正常に動作します。&lt;BR /&gt;なぜでしょうか&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:21:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/LPC4337-EMC-initialization-and-RGU/m-p/2165665#M58739</guid>
      <dc:creator>atsuyosano</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-09T07:21:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: LPC4337 EMC initialization and RGU</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/LPC4337-EMC-initialization-and-RGU/m-p/2167805#M58752</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.nxp.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/136127"&gt;@atsuyosano&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Please try to initialize the timer before initializing the EMC. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Also, check whether the timer interrupt is enabled. If it is, please try to disable the interrupt first. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;If the issue persists, please send your project and I'll help you check it. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Thank you.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;BR&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Alice&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;BR&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alice&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:53:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/LPC4337-EMC-initialization-and-RGU/m-p/2167805#M58752</guid>
      <dc:creator>Alice_Yang</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T10:53:47Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>