<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>topic reflash touch solution firmware in LPC Microcontrollers</title>
    <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799447#M32147</link>
    <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hallo, &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich habe ein paar LPCXpresso824-MAX Boards und möchte sie auf möglichst einfache Weise testen (ohne selbst Code schreiben zu müssen). Das erste Board scheint ein Blinky vorinstalliert zu haben. Die zweite hat die Touch Solution Expansion. Leider passiert hier nichts beim Einstecken des USB . Ich habe über eine vorinstallierte Demo-Firmware gelesen die dann theoretisch anfangen sollte zu laufen. Da das Board bereits gebraucht ist bin ich mir nicht sicher, ob das Board kaputt ist oder nur mit etwas anderem geflashed wurde. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Idee ist also: &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- sich die Firmware für beide holen, blinky und die Touch-Demo. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- Blinky auf beiden Boards ausprobieren um sicherzustellen, dass sie funktionieren &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- die Touch-Demo auf beiden testen um sicherzustellen, dass das Touch-Board funktioniert. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aber wo bekommt man den Code? Also die fertigen Binärdateien. Die Boards werden als Massenspeicher identifiziert. Also gehe ich davon aus, dass ich die Binärdatei einfach rein ziehen kann. Aber ich kann sie nicht im Netz finden. Vielleicht ist es einfach zu spät und ich bin müde. Oder hat jemand die Dateien und möchte sie hier hochladen?. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hoffe auf etwas Hilfe. Vielleicht stelle ich mir das auch nur zu einfach vor? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Grüße, Lukas&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt; PS: habe das Board mit dem Blinky nochmal ausprobiert und jetzt scheint es so, als ob dieses auch nicht mehr funktioniert. Wie robust sind diese Boards gegen berühren? Ich bin an Arduinos gewöhnt, die man ja quasi selbst im laufenden Betrieb überall anfassen darf.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 22:24:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>doberstein</dc:creator>
    <dc:date>2018-07-10T22:24:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>reflash touch solution firmware</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799447#M32147</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hallo, &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich habe ein paar LPCXpresso824-MAX Boards und möchte sie auf möglichst einfache Weise testen (ohne selbst Code schreiben zu müssen). Das erste Board scheint ein Blinky vorinstalliert zu haben. Die zweite hat die Touch Solution Expansion. Leider passiert hier nichts beim Einstecken des USB . Ich habe über eine vorinstallierte Demo-Firmware gelesen die dann theoretisch anfangen sollte zu laufen. Da das Board bereits gebraucht ist bin ich mir nicht sicher, ob das Board kaputt ist oder nur mit etwas anderem geflashed wurde. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Idee ist also: &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- sich die Firmware für beide holen, blinky und die Touch-Demo. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- Blinky auf beiden Boards ausprobieren um sicherzustellen, dass sie funktionieren &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;- die Touch-Demo auf beiden testen um sicherzustellen, dass das Touch-Board funktioniert. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aber wo bekommt man den Code? Also die fertigen Binärdateien. Die Boards werden als Massenspeicher identifiziert. Also gehe ich davon aus, dass ich die Binärdatei einfach rein ziehen kann. Aber ich kann sie nicht im Netz finden. Vielleicht ist es einfach zu spät und ich bin müde. Oder hat jemand die Dateien und möchte sie hier hochladen?. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hoffe auf etwas Hilfe. Vielleicht stelle ich mir das auch nur zu einfach vor? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Grüße, Lukas&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt; PS: habe das Board mit dem Blinky nochmal ausprobiert und jetzt scheint es so, als ob dieses auch nicht mehr funktioniert. Wie robust sind diese Boards gegen berühren? Ich bin an Arduinos gewöhnt, die man ja quasi selbst im laufenden Betrieb überall anfassen darf.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 22:24:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799447#M32147</guid>
      <dc:creator>doberstein</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-10T22:24:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: reflash touch solution firmware</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799448#M32148</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi &lt;BR /&gt;Thank you for your interest in NXP Semiconductor products and for the opportunity to serve you.&lt;BR /&gt;I was wondering if you can describe the question in English, thanks for your understanding.&lt;BR /&gt;Have a great day,&lt;BR /&gt;TIC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;BR /&gt;Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!&lt;BR /&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 01:33:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799448#M32148</guid>
      <dc:creator>jeremyzhou</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-12T01:33:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: reflash touch solution firmware</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799449#M32149</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Yea, at the first moment i had written everything in english. Than i realized the menus being in german. So i rewrote&amp;nbsp; the post :smileygrin:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I have 2 LPCExpresso824-MAX (OM13071) boards lying around here. And one expansion board with the touch solution - red PCB with capacitive touch buttons and a small LCD. I never used them, but brought them second hand. So i'm not sure what programs they have flashed if they have been flashed at all.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I rad about a demo firmware (like a blinky program for the standalone boards and some touch demo program on the one with the expansion). The one also started do do some blinking with the RGB led first. Later i touched it and now it's not doing anything except been registered as a mass storage by the pc. The one with the buttons didn't do anything from the beginning except being registered as a storage device, too.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I was hopping to be able to "program" them just by drag and drop some binary files to the storage device they appears as on the pc and then reboot them (rest button or re power). I also hoped to find the demo firmware on the NXP website somewhere but wasn't able to do so (especially the touch program would require some time to write an own one i guess).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- So does anybody have these programs or knows where to find them? I just want to make sure the board's work before i give them away as an present.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Or are they just horrible sensitive to touching the pins and both are already burned? (I'm used to the robustness of arduinos)&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:38:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799449#M32149</guid>
      <dc:creator>doberstein</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-12T07:38:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: reflash touch solution firmware</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799450#M32150</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi Lukas Doberstein&lt;BR /&gt;Thank you for your interest in NXP Semiconductor products and for the opportunity to serve you.&lt;BR /&gt;The LPC824 doesn't support the USB ISP mode, so you can't program the LPC824 via dragging the binary file, I consider the 'disk' exists as holding the Target Reset pushbutton SW1while powering up or resetting will put the LPC11U35 in ISP USB MSC mode for the firmware update.&lt;BR /&gt;The LPCOpen platform allows users to quickly and easily utilize NXP's extensive array of&lt;BR /&gt;microcontroller software libraries to create and develop multifunctional products. &lt;BR /&gt;NXP provides the SDK and LPCopen library for customers to develop the LPC series MCU, you can go the following link to download them.&lt;BR /&gt;1) &lt;A href="https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/lpc-developer-resources-/lpcopen-libraries-and-examples/lpcopen-software-development-platform-lpc8xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC8XX"&gt;https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/lpc-developer-resources-/lpcopen-libraries-and-examples/lpcopen-software-development-platform-lpc8xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC8XX&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;2) &lt;A href="https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/mcuxpresso-software-and-tools/mcuxpresso-software-development-kit-sdk:MCUXpresso-SDK"&gt;https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/mcuxpresso-software-and-tools/mcuxpresso-software-development-kit-sdk:MCUXpresso-SDK&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;And in the &lt;A class="link-titled" href="https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf" title="https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf"&gt;https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf&lt;/A&gt; , it illustrates how to develop the OM13071 board, please refer to it for details.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A class="link-titled" href="https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf" title="https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf"&gt;https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10830.pdf&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hope it helps.&lt;BR /&gt;Have a great day,&lt;BR /&gt;TIC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;BR /&gt;Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!&lt;BR /&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 06:17:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/reflash-touch-solution-firmware/m-p/799450#M32150</guid>
      <dc:creator>jeremyzhou</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-13T06:17:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>