<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>topic Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F in Kinetis Microcontrollers</title>
    <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Ayuda-con-manejo-de-puertos-FRDM-K64F/m-p/788154#M47987</link>
    <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;¿Cómo se hace para enviar un valor numérico por el PORTA de una FRDM-K64F?. Sé que se puede hacer pin por pin, pero me interesa sacar un valor numérico de una sola vez. Por ejemplo en los PIC existe la función &lt;EM&gt;output_A(0x07)&lt;/EM&gt; que hace que por el puerto A del micro aparezca el valor 7 (con el compilador PIC C), que es lo mismo que PORTA = 0x07 (con el compilador C18). Estoy utilizando el MCUXpresso IDE para programar mi FRDM-K64F. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:39:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>carlosquintana</dc:creator>
    <dc:date>2018-08-15T06:39:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Ayuda-con-manejo-de-puertos-FRDM-K64F/m-p/788154#M47987</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;¿Cómo se hace para enviar un valor numérico por el PORTA de una FRDM-K64F?. Sé que se puede hacer pin por pin, pero me interesa sacar un valor numérico de una sola vez. Por ejemplo en los PIC existe la función &lt;EM&gt;output_A(0x07)&lt;/EM&gt; que hace que por el puerto A del micro aparezca el valor 7 (con el compilador PIC C), que es lo mismo que PORTA = 0x07 (con el compilador C18). Estoy utilizando el MCUXpresso IDE para programar mi FRDM-K64F. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:39:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Ayuda-con-manejo-de-puertos-FRDM-K64F/m-p/788154#M47987</guid>
      <dc:creator>carlosquintana</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-15T06:39:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Ayuda-con-manejo-de-puertos-FRDM-K64F/m-p/788155#M47988</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hello &lt;A _jive_internal="true" data-content-finding="Community" data-userid="324383" data-username="carlosquintana" href="https://community.nxp.com/people/carlosquintana"&gt;Quintana Carlos&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In the following page you can download the SDK for the FRDM-K64F board.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;A class="link-titled" href="https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome" title="https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome"&gt;Welcome | MCUXpresso SDK Builder&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Within the SDK you will find all the drivers needed to work with all the peripherals of the board and also example projects that you can use as a guide for your final application.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hope it helps!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Victor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 18:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Ayuda-con-manejo-de-puertos-FRDM-K64F/m-p/788155#M47988</guid>
      <dc:creator>victorjimenez</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-15T18:53:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>