<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>topic Re: Address registers I2C in MK10 in Kinetis Microcontrollers</title>
    <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496681#M30912</link>
    <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;All of the addresses and the data are written to the I2C_D register. There are no special registers used for addressing either the slave on the bus or the slave's internal register - it is just a sequence of data byte transmissions befined by you.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;To send the slave's address the only special operation is that you set the master's start bit beforehand so that the data on the bus is understood by slaves as an address.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mark&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;I2C: &lt;/SPAN&gt;&lt;A class="jive-link-external-small" href="http://www.utasker.com/docs/uTasker/uTaskerIIC.PDF" rel="nofollow"&gt;http://www.utasker.com/docs/uTasker/uTaskerIIC.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 16:58:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mjbcswitzerland</dc:creator>
    <dc:date>2016-02-08T16:58:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496678#M30909</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi All,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;SPAN class="hps"&gt;in the figure below&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;you can&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;see the&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;time diagram&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;of&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;a&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;MAG3110&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;I2C&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps atn"&gt;(&lt;/SPAN&gt;slave).&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper" image-alt="137978_137978.png"&gt;&lt;img src="https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/121057i4B266C4AE5AD0A4B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="137978_137978.png" alt="137978_137978.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper" image-alt="Immagin2e.png"&gt;&lt;img src="https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/59563iD3039EF7AC194F81/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Immagin2e.png" alt="Immagin2e.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;The&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;Master&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;is a&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;MK10&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt; T&lt;SPAN class="hps"&gt;he&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;addresses&amp;nbsp; &lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;of &lt;SPAN class="hps"&gt;Device&lt;/SPAN&gt; and &lt;SPAN class="hps"&gt;Register&lt;/SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;must&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;be written&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;first one then&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;after&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;tx&lt;/SPAN&gt;, &lt;SPAN class="hps"&gt;the other in&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;I2Cx_A1&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;register &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class="short_text" lang="en"&gt;&lt;SPAN class="hps"&gt;or&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;there are other&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;registers&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;?&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt; &lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;SPAN class="short_text" lang="en"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="it"&gt;&lt;SPAN title="nella figura sotto puoi vedere il diagramma temporale delle I2C di un MAG3110 (slave). il Master è un MK10. Gli indirizzi Device e Register devono essere scritti prima uno poi dopo la tx, l'altro nel registro I2C0_A1?"&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;SPAN class="short_text" lang="en"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 14:42:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496678#M30909</guid>
      <dc:creator>nikivendola</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T14:42:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496679#M30910</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi Nikivendola,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;The I2C communication is in basic style.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;For the "READ" command the first byte you need to write is the Device_ID - it is 0xC4 for MAG3110. Then the slave answers by ACK, next byte you need to write the register address you want to use, the slave answers by ACK, then the master need to generate "repeat_start" and read the byte. The slave in this action sends the data from addressed register and automatically increments the internal registers address pointer. Now it is up to you (master) - is you send the ACK, the slave will send next data from the next register. If you send NACK and then the STOP condition, the communication will be finished. &lt;/P&gt;&lt;P&gt;The important is to use the right addresses in this communication.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;For the 'WRITE" command, after first two byte written and answered ACK by slave, you can write such data into addressed register. The slave will answer ACK and then master can finish the write process by STOP condition.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In the normal read mode the slave sends the 16-bit data - two bytes. In the Fast mode the only higher byte is send - 8-bit data.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If you need more help, you are welcome.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Best Regards,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stano.&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 15:35:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496679#M30910</guid>
      <dc:creator>Stano</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T15:35:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496680#M30911</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P class="g-unit"&gt;&lt;SPAN class="short_text" lang="en"&gt;&lt;SPAN class="hps"&gt;Thanks for the reply.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;SPAN class="hps"&gt;So&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;I have to use&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;to identify&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the slave&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;0xC4&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;...&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;however,&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;in&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;which&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the master&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;registry&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;you have to write&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;device address&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;(which is&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;0xC4&lt;/SPAN&gt;) &lt;SPAN class="hps"&gt;and to what&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;another register&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;in&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;which&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the master&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;must&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;write&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;Register&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;address, which can&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;be, for example&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;0x10&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps atn"&gt;(&lt;/SPAN&gt;CTRL_REG1)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;It is two&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;different&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;addresses where&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;you&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;have to write&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;nell'I2C&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;of&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;MK10&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;?&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper" image-alt="Immagin2e.png"&gt;&lt;img src="https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/59462i5771AE559885B67E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Immagin2e.png" alt="Immagin2e.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 16:47:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496680#M30911</guid>
      <dc:creator>nikivendola</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T16:47:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496681#M30912</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;All of the addresses and the data are written to the I2C_D register. There are no special registers used for addressing either the slave on the bus or the slave's internal register - it is just a sequence of data byte transmissions befined by you.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;To send the slave's address the only special operation is that you set the master's start bit beforehand so that the data on the bus is understood by slaves as an address.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mark&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;I2C: &lt;/SPAN&gt;&lt;A class="jive-link-external-small" href="http://www.utasker.com/docs/uTasker/uTaskerIIC.PDF" rel="nofollow"&gt;http://www.utasker.com/docs/uTasker/uTaskerIIC.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 16:58:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496681#M30912</guid>
      <dc:creator>mjbcswitzerland</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T16:58:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496682#M30913</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN lang="en"&gt;&lt;SPAN class="hps"&gt;But&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;in the&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;I2C&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;address&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;register&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;_A1&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;I&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;gotta put&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;0xC4&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;to identify&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class="hps"&gt;the slave&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;?&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 17:15:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496682#M30913</guid>
      <dc:creator>nikivendola</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T17:15:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Address registers I2C in MK10</title>
      <link>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496683#M30914</link>
      <description>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;P&gt;Hi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I2Cx_A1 is used only when you are acting as a slave and &lt;SPAN style="text-decoration: underline;"&gt;not&lt;/SPAN&gt; when acting as bus master. This is clear in the register description:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper" image-alt="pastedImage_0.png"&gt;&lt;img src="https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/59463i6494023F976321DF/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="pastedImage_0.png" alt="pastedImage_0.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mark&lt;/P&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 22:27:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Address-registers-I2C-in-MK10/m-p/496683#M30914</guid>
      <dc:creator>mjbcswitzerland</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-08T22:27:53Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>