########################### PN7160 libnfc-nxp.conf ############################ ############################################################################### # Logging Levels. Suggested value for debugging is 0x03. # NXPLOG_GLOBAL_LOGLEVEL - Configuration for Global logging level # NXPLOG_EXTNS_LOGLEVEL - Configuration for extns logging level # NXPLOG_NCIHAL_LOGLEVEL - Configuration for enabling logging of HAL # NXPLOG_NCIX_LOGLEVEL - Configuration for enabling logging of NCI TX packets # NXPLOG_NCIR_LOGLEVEL - Configuration for enabling logging of NCI RX packets # NXPLOG_FWDNLD_LOGLEVEL - Configuration for enabling logging of FW download functionality # NXPLOG_TML_LOGLEVEL - Configuration for enabling logging of TML # Logging Levels # NXPLOG_DEFAULT_LOGLEVEL 0x01 # NXPLOG_DEBUG_LOGLEVEL 0x03 # NXPLOG_WARN_LOGLEVEL 0x02 # NXPLOG_ERROR_LOGLEVEL 0x01 # NXPLOG_SILENT_LOGLEVEL 0x00 NXPLOG_EXTNS_LOGLEVEL=0x03 NXPLOG_NCIHAL_LOGLEVEL=0x03 NXPLOG_NCIX_LOGLEVEL=0x03 NXPLOG_NCIR_LOGLEVEL=0x03 NXPLOG_FWDNLD_LOGLEVEL=0x03 NXPLOG_TML_LOGLEVEL=0x00 ############################################################################### # TRANSPORT Type # 0x00 - I2C /SPI for noraml nxpnfc driver # 0x01 - Not Used, kept to align with Android code # 0x02 - ALT_I2C # 0x03 - ALT_SPI NXP_TRANSPORT=0x00 ############################################################################### # Nfc Device Node name NXP_NFC_DEV_NODE="/dev/nxpnfc" ############################################################################### # Extension for Mifare reader enable MIFARE_READER_ENABLE=0x01 ############################################################################### # Firmware file type #.so file 0x01 #.bin file 0x02 NXP_FW_TYPE=0x01 ############################################################################### # System clock source selection configuration #define CLK_SRC_XTAL 1 #define CLK_SRC_PLL 2 NXP_SYS_CLK_SRC_SEL=0x01 ############################################################################### # Dynamic RSSI feature enable # Disable 0x00 # Enable 0x01 NXP_AGC_DEBUG_ENABLE=0x01 ############################################################################### # NXP proprietary settings NXP_ACT_PROP_EXTN={2F, 02, 00} ############################################################################### # NFC forum profile settings NXP_NFC_PROFILE_EXTN={20, 02, 05, 01, A0, 44, 01, 00} ############################################################################### # To enable i2c fragmentation set i2c fragmentation enable 0x01 to disable set # to 0x00 NXP_I2C_FRAGMENTATION_ENABLED=0x00 ############################################################################### # System clock frequency selection configuration #define CLK_FREQ_13MHZ 1 #define CLK_FREQ_19_2MHZ 2 #define CLK_FREQ_24MHZ 3 #define CLK_FREQ_26MHZ 4 #define CLK_FREQ_38_4MHZ 5 #define CLK_FREQ_52MHZ 6 NXP_SYS_CLK_FREQ_SEL=0x02 ############################################################################### # The timeout value to be used for clock request acknowledgment # min value = 0x01 to max = 0x06 NXP_SYS_CLOCK_TO_CFG=0x06 ############################################################################### # TVDD configurations settings # Allow NFCC to configure External TVDD # There are two possible configurations (0x01 or 0x02): # CFG1: Vbat is used to generate the VDD(TX) through TXLDO # CFG2: external 5V is used to generate the VDD(TX) through TXLDO NXP_EXT_TVDD_CFG=0x01 # CFG1: 3.3V for both Reader and Card modes #NXP_EXT_TVDD_CFG_1={20, 02, 0F, 01, A0, 0E, 0B, 31, 01, 01, 31, 00, 00, 00, 01, 00, D0, 0C} NXP_EXT_TVDD_CFG_1={20, 02, 0F, 01, A0, 0E, 0B, 11, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 10, 0C} # CFG2: VBAT2 to 5V and 4.7V for both Reader and Card modes NXP_EXT_TVDD_CFG_2={20, 02, 0F, 01, A0, 0E, 0B, 11, 01, C2, B2, 00, B2, 1E, 1F, 00, D0, 0C} ############################################################################### # Core configuration settings NXP_CORE_CONF={ 20, 02, 31, 0F, 85, 01, 01, 28, 01, 00, 21, 01, 00, 30, 01, 08, 31, 01, 03, 32, 01, 60, 38, 01, 01, 33, 04, 01, 02, 03, 04, 54, 01, 06, 50, 01, 02, 5B, 01, 00, 80, 01, 01, 81, 01, 01, 82, 01, 0E, 18, 01, 01 } ############################################################################### # NXP Proprietary core configuration extensions # For more details refer to the NFC Controller User Manual NXP_CORE_CONF_EXTN={20, 02, 09, 02, A0, 5E, 01, 01, A0, 40, 01, 00 } ############################################################################### # RF configuration settings # Below settings relates to OM5578 demo kit RF performance optimization #NXP_RF_CONF_BLK_1={ 20, 02, A3, 13, # A0, 0D, 06, 04, 35, 90, 01, F4, 01, # A0, 0D, 06, 06, 44, 01, 90, 03, 00, # A0, 0D, 06, 06, 30, B0, 01, 10, 00, # A0, 0D, 06, 06, 42, 02, 00, FF, FF, # A0, 0D, 03, 06, 3F, 04, # A0, 0D, 06, 20, 42, 88, 00, FF, FF, # A0, 0D, 04, 22, 44, 22, 00, # A0, 0D, 06, 22, 2D, 50, 34, 0C, 00, # A0, 0D, 06, 32, 42, F8, 00, FF, FF, # A0, 0D, 06, 34, 2D, 24, 37, 0C, 00, # A0, 0D, 06, 34, 33, 86, 80, 00, 70, # A0, 0D, 04, 34, 44, 22, 00, # A0, 0D, 06, 42, 2D, 15, 45, 0D, 00, # A0, 0D, 04, 46, 44, 22, 00, # A0, 0D, 06, 46, 2D, 05, 59, 0E, 00, # A0, 0D, 06, 44, 42, 88, 00, FF, FF, # A0, 0D, 06, 56, 2D, 05, 9F, 0C, 00, # A0, 0D, 06, 54, 42, 88, 00, FF, FF, # A0, 0D, 06, 0A, 33, 80, 86, 00, 70 #} ############################################################################### # Extended APDU length for ISO_DEP ISO_DEP_MAX_TRANSCEIVE=0xFEFF ############################################################################### # Choose the presence-check algorithm for type-4 tag. If not defined, the default value is 1. # 0 NFA_RW_PRES_CHK_DEFAULT; Let stack selects an algorithm # 1 NFA_RW_PRES_CHK_I_BLOCK; ISO-DEP protocol's empty I-block # 2 NFA_RW_PRES_CHK_ISO_DEP_NAK; ISO-DEP protocol's nak presence check command PRESENCE_CHECK_ALGORITHM=2 ############################################################################### #T4T NFCEE ENABLE #bit pos 0 = Enable T4T NFCEE from NFCC (Only wired R/W activated, RF read only activated) NXP_T4T_NFCEE_ENABLE=0x01 ############################################################################### #Set the T4TNfcee AID Power state : #This settings will be used when application does not set this parameter # bit pos 0 = Switch On # bit pos 1 = Switch Off # bit pos 2 = Battery Off # bit pos 3 = Screen off unlock # bit pos 4 = Screen On lock # bit pos 5 = Screen Off lock DEFAULT_T4TNFCEE_AID_POWER_STATE=0x3B ###############################################################################