不得不说Keil貌似是国内用户使用最多的IDE了,其被ARM收购之后,ARM嵌入了ARMCC等编译器推出了Keil MDK开发环境更是受到了广大ARM开发工程师的欢迎,庞大的用户群(很多是从当年的51等8位机直接转过来的)、简洁的管理窗口和友好的UI界面等优势都让其风靡一时,而且毕竟现在成了ARM的“亲儿子”了,其对ARM内核的产品支持还是灰常不错的。
而GCC更是大名鼎鼎,这个至今仍然在维护的GNU项目下的产物,在N多大牛的维护下不断得到优化,其强大的编译效率和跨平台能力也是广为大家所认可(Codewarrior10.x之后,针对ARM的编译器就是集成了GCC)。
而本文的目的是针对那些想从GCC平台迁移到Keil MDK平台的开发者(并不是代表ARMCC比GCC好,这里不拿这两者做对比),可能用习惯了GCC的话移植到ARMCC下会有些差别需要注意,如匿名的联合体union在ARMCC下是不支持的,要想再ARMCC下使用需要在前面添加“#pragma anon_unions”,而这种格式在GCC却是直接支持的。
而如果开发者想将原来在GCC下的工程整体迁移到Kei MDK下,如果工程里存在大量的这种定义,那人为的一条条修改绝对是一件让人抓破头皮的事,呵呵,那有没有简单的一蹴而就的方法呢?咳咳,我都这样说了那肯定就有啦,有点卖关子了,呵呵,其实很简单,我们进入到Project->Options…,设置如下图所示,即添加“--gnu”即可实现在Keil工程下使用GNU工具链GCC来编译工程C文件了,是不是有点太简单了,呵呵。
当然最后我需要提一句,这个“--gnu”是添加在C/C++这个选项卡下的,如果你最开始使用Keil重新新建的一个工程并添加了Keil自动生成的启动代码的话(startup_xxx.s)请慎用在ASM选项卡下添加“--gnu”,因为ARMCC下的汇编格式是与GCC完全不一样的,所以用GCC来编译Keil下生成的汇编是不行的,这点需要注意。