KMA

Document created by Luis Castellanos on Nov 16, 2013Last modified by Luis Castellanos on Oct 6, 2015
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Nuestro proyecto esta diseñado como un prototipo que mas adelante sera implementado en una silla de ruedas con el fin de que un ser humano con discapacidad motora, pueda maniobrar por su cuenta en una silla de ruedas.

En este proyecto utilizaremos la tarjeta Freedom de Freescale, la cual contiene un acelerometro. Por medio de una conexion bluetooth se le enviara los parametros que el usuario requiera realizar.

Nuestra primera etapa consiste en utilizar la FRDM para mover un carro de juguete.

IMG-20131125-WA0003.jpg1480636_10151744628866487_1091020878_n.jpg

demostracion:Facebook

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Our project is designed as a prototype that will be implemented further on in a wheelchair, with the purpose of having a human being with motion disabilities, enabled back to handle on hos own from the wheelchair.

In this project we'll be using Freedom board by Freescale, which has an accelerometer. Through a bluetooth connection, the parameters needed by the user will be sent.

Our first stage consists in using the Freedom Board to move a toy car.

 

 

demonstration:Facebook

Attachments

Outcomes