Viking Lever

Document created by Maria Fernanda Gutierrez Maldonado on Nov 14, 2013Last modified by ebiz_ws_prod on Dec 13, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode

El proyecto Viking lever, se creó con el objetivo de brindarle a las personas con discapacidad, principalmente a las personas con parálisis cerebral, una herramienta que sea útil para la mejora de sus habilidades psicomotrices y que a la vez sea divertida. Viking lever consiste en un sistema de una palanca con contrapeso, la cual puede moverse hacia al frente y atrás, así como a la izquierda y la derecha; tendrá en la punta una pelota con una led que indicará que la persona que la utilice tiene que golpearla; las indicaciones para el encendido y apagado de la pelota se brindaran mediante un código que puede ser cambiado para que la Viking lever tenga otras utilidades, ya sea para controlar un aparato electrónico, como: una televisión, un ventilador, una silla de ruedas, al igual que juegos remotos.


http://www.youtube.com/watch?v=llNkpapiQJI&feature=youtu.be

 

 

The Viking Lever project was created with the objective of enabling handicapped people, mainly cerebral paralysis, with a useful tool to improve their psychomotor skills, besides making it fun. Viking Lever consists of a counterbalanced lever system, which can be moved forward and backwards, as well as sidewards; it will have a ball with a led in the tip, indicating user to hit it. Indications for turn on and turn off of the ball will be given through a code that can be changed so that Viking lever has other utilities, such as controlling electronic devices, like a TV, a fan, a wheelchair and remote games.

 

http://www.youtube.com/watch?v=llNkpapiQJI&feature=youtu.be

Original Attachment has been moved to: Final.zip

Attachments

    Outcomes