Conheça os 25 melhores projetos selecionados para a Fase 2

Document created by Fabio Souza on Jul 15, 2015Last modified by Fabio Souza on Aug 4, 2015
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Foram selecionados as 25 melhores propostas de projetos enviadas para o concurso de projetos Casa conectada 2015. Foram recebidas mais de 80 propostas, que abordaram soluções para resolver questões relacionadas à economia de água e energia através de Smart e Connected Metering, conexão de aparelhos da linha Branca à Internet das Coisas (IoT) para melhorar o dia a dia das pessoas ou outra situação que seja relevante dentro do contexto de aplicação em uma casa, conforme proposto no regulamento do concurso.

 

As propostas forma enviadas até o dia 5 de julho e depois passaram pelo pente fino dos jurados, onde foram avaliados diversos quesitos, entre eles estavam, o benefício para o meio ambiente e para as pessoas.

 

Foram enviadas propostas de diversas partes do Brasil, com muitas ideias interessantes para melhorar o dia a dia das pessoas em nosso país, que ultimamente sofre bastante com recursos hídricos e desperdício de energia.

 

Das 83 propostas enviadas, 25 foram selecionadas, conforme a votação dos jurados, e irão passar para a próxima fase do concurso. Esses 25 projetos receberão uma placa FRDM-K64F e um módulo Bluetooth para auxilio no desenvolvimento do protótipo durante a segunda fase do concurso. Estes terão do dia 22 de julho ao dia 28 de agosto para desenvolvimento do protótipo e envio das informações para avaliação, conforme o regulamento. Dessas 25 propostas, serão selecionados 10 para a fase final do concurso, conforme os critérios de avaliação do protótipo desenvolvido. Para mais detalhes acesso o site do concurso casa conectada 2015.

 

 

A tabela a seguir exibe os 25 projetos selecionados, em ordem alfabética dos nomes dos selecionados:

 

Participante

Projeto

Antonio A. F. Quevedo Sistema modular para segurança contra choque elétrico e incêndio
Carlos Felipe de Brito Jaccoud Reuso de água da máquina de lavar
Celso Bairros Varella NetoSmart Shower
Christian Schultz Controlador de consumo de chuveiro
Edner Moya Requena Junior HidroSmart

Eduardo Morais

Chuveiro Inteligente
Felipe NavarroInternet dos Alimentos, a cozinha do futuro
Guilherme GazzoOloSegurança
Helmut Kemper Casa IOT
Joao Henrique Bellincanta GomesCloudHome
Luís Eduardo Partichelli Potrich MiCaCo - Minha Casa Conectada 
Luiz Gustavo Silva da PenhaPAPAI E MAMÃE, OLHA PARA MIM !
Marcos Aquino Sistema de Gestão Hídrica Predial
Mauro PichilianiAMedCA - Anel Medidor de Consumo de Água
Renato Di Grazia OliveiraSistema de medição e gerenciamento de consumo de água e energia elétrica para quartos de hotel
Renato Ferreira SimaoAdaptador de tomada inteligente
Rodolfo Rodigues de GodoiTrocador automático da água de piscina utilizando a chuva
Rodrigo Ricardo AlvesSmartDucha
Sileide CamposIrrigação Consciente
Thomaz PiresIntegração de sensor capacitivo para IoT em não adptadas
Tiago SilvaSave Water +1
Túlio Pires OliveiraSistema de Controle Ativo de Ambientes
Vidal Pereira da Silva JuniorMonitor de consumo de agua via wireless
Vinicius CarvalhoSISTEMA PARA CONTROLAR O CONSUMO DE ENERGIA USANDO UM DISPOSITIVO VESTÍVEL COM GPS
Wagner Gomes BastosEconomizador residencial de água e/ou energia elétrica através da gamificação

Attachments

    Outcomes