• I trying to get the android 7.1.1 kernel logo on two framebuffer

    Hello         In my kernel configuration I selecting the fb0 is a LCD and fb2 is a LVDS (ldb). But here any one display using at a time LCD/LVDS, Using the bootarg selection in u-boot, When I sel...
    HARISH KUMAR T S
    last modified by HARISH KUMAR T S
  • p2020 PCIe linux kernel module reads 0xffffffff on BARs

    I write my  pci driver for custom board on p2020. When I compile it for x86, it works fine, but when I compile it for my custom board, it reads only 0xffffffff on all BARs. I noticed, PCI bridge doesn't have any ...
    Andrei Petrukhin
    last modified by Andrei Petrukhin
  • Build new kernel for imx6 ubuntu image

    Hi,   I'm going to build a kernel for Ubuntu 16.06 and kernel 4.1.15_2.0.0_ga. I have a board based on iMX6-dl from Technexion company. They provided the access to their kernel and config and device tree f...
    Asad Lesani
    created by Asad Lesani
  • Proiect 8 - Dashboard Eye Tracker - problema seriala

    Buna ziua, Numele meu este Darius Todea si fac parte din echipa iodEL.  Dupa ce am reusit sa detectam ca soferul nostru a tinut ochii inchisi pentru o anumita perioada de timp folosind python 2.7.6, dorim sa...
    Felician-Darius Todea
    last modified by Felician-Darius Todea
  • Documentatie

    Salut,   Legat de documentatia proiectului ma gandesc ca aceasta va trebui scrisa si in word sau ceva nu doar comentarii prin cod. Puteti sa-mi oferiti mai multe detalii despre asta sau se va posta in zilele ce ...
    Andrei Vasilcoi
    last modified by Andrei Vasilcoi
  • Problema placuta

    Cred ca avem o problema cu placuta. Nu mai putem comunica cu nici un pin. Cand putem veni sa ne uitam impreuna la ea?   Jebaited
    Alexandru Matei
    created by Alexandru Matei
  • Proiect 15 - Analiza remote?

    Buna ziua,   Noi avem proiectul Adaptive Cruise Control, iar in ceea ce priveste analizarea frame-urilor si luarea de decizii de catre masinuta, o problema serioasa o reprezinta puterea de calcul limitata a plac...
    Rusu Alexandru
    last modified by Rusu Alexandru
  • [project20]Cum fac sa simulez mai multe masini o data?

    Buna ziua. Daca am inteles noi bine, masinile trebuie tratate ca obiecte separate, ce isi pot modifica traseul pe parcurs - asta inseamna ca fiecare masina se va simula cu un obiect. Am invatat ceva POO de pe in...
    Andrei Cana
    last modified by Andrei Cana
  • Problema folosire seriala dintre A9 si M4 concomitent cu LCD

    Salut! Pentru proiectul Weather Station folosim un LCD pentru a afisa o interfata locala, controlata din butoane si pentru etapa cu aplicatia web, punem datele pe Seriala dintre A9 si M4 pentru a fi procesate de un sc...
    Matei Stamate
    created by Matei Stamate
  • Intrebare web interface

    Salut poate pare stupida intrebarea dar nu am experienta in domeniu de servere sau web stuff. In bonus activities avem "The web interface shall be made available over the on-board Wi-Fi connection.". Daca nu ma insel ...
    Andrei Vasilcoi
    last modified by Andrei Vasilcoi
  • Proiect 19- Milestone 2-> integrare tls in kernel si activare CAAM?

    Buna ziua,    Am o problema de intelegere a cerintei si v-as fi recunoscator daca mi-ati oferi un punct de plecare. Pentru partea de transmisie a datelor am ales sa folosesc socketi, iar la prima vedere, pen...
    iuga Alexandru Grigore
    last modified by iuga Alexandru Grigore
  • Project 10 - biblioteca IR

    Am inteles ca procesorul arduino de pe placa udoo e similar cu cel  de pe arduino due, asa ca am incercat sa folosesc biblioteca GitHub - enternoescape/Arduino-IRremote-Due ,dar cand compilez primesc urmatoa...
    Bulhac Dionisie-Andrei
    last modified by Bulhac Dionisie-Andrei
  • Proiectul 13 - bonus activities

    Salut,   Am si eu cateva intrebari in legatura cu activitatile bonus de la proiectul 13: -trebuie afisate orele pe un anumit interval de la data curenta sau utilizatorul sa selecteaza o data anume si sa ii afis...
    Theodor Daniel
    last modified by Theodor Daniel
  • Proiect 6-Milestone 2

    In legatura cu interfetele pentru placa UDOO si masina Linux: cum ar trebui sa implementam propriu zis aceste interfete? Cum ne folosim de API-ul GadgetFS? OpenCV va fi instalat pe placa sau pe linuxul personal?
  • Întrebare în legătură cu profilele pentru placa de sunet din PulseAudio

    Salut,      Poate placa de sunet de pe UDOO Quad să comunice în ambele sensuri simultan, adică, se poate să redai sunet în timp ce înregistrezi cu microfonul? Din ce am experimentat,...
    Stefan Gabriel
    last modified by Stefan Gabriel
  • Project 14 -- Milestone 3

    În enunțul Milestone-ului 3 scrie că trebuie să stabilim o conexiune Wi-Fi între smartphone și placa UDOO. Întrebarea mea este dacă avem voie să stabilim o conexiune Bluetooth între cele două "co...
    Gabriel Brasoveanu
    last modified by Gabriel Brasoveanu
  • WEBcam USB conectare

    Cum putea vedea captura de pe camera WEB? 
    Alexandru-Mihail Barsan
    last modified by Alexandru-Mihail Barsan
  • Mic input - Project 9

    Salut,   Am o problema cu microfonul la UDOO Quad. Am incercat sa folosesc microfonul din descriere, Modul Amplificator Microfon cu AGC MAX9814 , dar nu am idee cum sa il conectez. Am incercat si cu un micr...
    Andrei Ursulean
    last modified by Andrei Ursulean
  • Modul radio RF24L01 2.4GHz

    Cum pot sa conectez la placuta un modul radio RF24L01 2.4GHz? Am incercat sa gasesc librarii pentru Udoo Neo, dar nu am gasit iar cele pentru Arduino imi dau eroare.
    Alexandru-Mihail Barsan
    last modified by Alexandru-Mihail Barsan
  • Proiect 11 - Problema MIDI

    Buna ziua,    Avem probleme in a trimite semnale Midi ( prin arduino IDE ) spre software-uri de sintetizat Midi ( precum Qsynth ,Timidity si VMPK, care primeste Input Midi ) si la toate primi...
    Mitocaru Andreea
    last modified by Mitocaru Andreea